结果:找到"语音模块 语音识别芯片",相关内容1000条
- 离线语音识别及控制是怎样的技术?
- 引言: 随着人工智能的飞速发展,离线语音识别技术成为了一项备受瞩目的创新。离线语音识别技术能够将人的语音转化为可理解的文本,无需依赖网络连接,极大地提升了语音识别的便捷性和实用性。 一、什么是离线语音识别 离线语音识别是指在设备本地进行语音信号的识别和转换,而无需依赖互联网连接或云端服务。具体来说,离线语音识别是借助本地的语音识别引擎和算法,在设备上对用户的语音输入进行处理和解析,将语音信号转化为文本或语义结果。 与传统的云端语音识别相比,离线语音识别的工作原理是将语音识别技术算法和模型部署在用户的设备上,通过设备内部的处理能力进行语音信号的分析和识别,而不需要将语音数据上传至云...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 语音芯片,语音识别,语音控制,语音模块,离线语音 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-11-24 17:49:00
- NRK3301语音识别模块在头盔上的应用方案
- 据统计,我国电动自行车年销量超过3000万辆,电动两轮、三轮自行车保有量已超过3亿辆,并且仍在快速增长。电动车已经成为城市日常出行的主要交通工具之一,庞大的用户体量也给交通治理带来了不小的难度,不佩戴头盔造成二次人身伤害的事件屡屡发生,枯燥、重复的中长距离骑行也促使骑行者发生超速、逆行、骑行看手机等行为,进而增加交通事故的产生。头盔是交通事故中保护电动车车主安全的最后一道屏障。为了增加骑行用户的安全保护,改善骑行用户的出行体验,让用户从被动使用头盔到主动佩戴头盔,头盔厂家与九芯电子合作,推出了语音智能头盔,它具备首家骑行专用的智能语音交互系统以及头部姿态识别能力,解决了骑行时智能产品的交互可...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音模块 语音识别模块 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-05-19 13:51:00
- 智能茶吧机语音模块选型
- 茶吧机是一款集烧水壶、养生壶、即热饮水机、桶装饮水机、调奶器、煮茶器、泡茶壶、上水壶等于一体的新型多功能生活电器。随着人们生活水平的提高,都追求舒适的体验感,特别是对操控性的要求越来越高。目前带功能的茶吧机产品的控制方式有以下几类:按键控制:传统控制方式,每次要走到茶吧机边才行,操作麻烦;遥控控制:采用红外遥控或者蓝牙遥控,方便远距离控制,但遥控器容易丢,放置也麻烦。且遥控器上按键较少,当茶吧机功能多的时候无法用单次按键控制全部的功能,组合按键不符合人们使用习惯;手机APP控制:每次控制需要打开手机APP,需要联网,同时需配网,操作繁琐;智能音箱控制:通过如天猫精灵等智能音箱直接控制,相对方...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音模块 语音识别芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-05-06 17:45:00
- 市面上常用的语音识别模块有哪些组件?
- 语音识别模块又被称为语音识别系统,通俗点说具有识别功能的语音芯片组块,它广泛应用于各行各业,高品质经久耐用的语音模块在赋予电子产品智能化的同时最大限度的为人们提供方便的服务。那么,市面上常用的语音识别模块包含哪些组件?!今天一起和九芯电子小编了解一下。1、功放模块为了能够听到更好的语音我们需要功放模块的帮助,语音模块除了可以收集各种各样的语音外还需要通过功放来让大众所听到,这样才能够很好将语音功放出来让人们听到,其中的功放模块也是非常重要的一部分,有了它才能够让模块更加完整组成一个接收与播放都灵活自如的语音模块。2、控制器语音模块作为便利我们生活一项新兴事物,它其中比不可少多种控制器与传输器...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音识别模块 语音模块 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-04-26 18:04:00
- 语音识别芯片在智能语音灯的应用
- 灯具是人们生活和工作中不可或缺的照明工具,随着生活水平的不断提高,人们对灯具提出了越来越高的要求,智能灯具应运而生。目前人们可以在市场上找到许多具有智能语音控制功能的灯具。智能语音灯具区别于传统的可以用语音控制的灯。智能语音灯再细分为离线语音灯和在线语音灯。在线语音灯需要通过联网,可以进行简单的人机交互。而离线语音灯是指无需下载APP,不需要联网,通过语音识别芯片可以控制语音指令,来控制灯的状态。而灯具实现语音控制功能的核心是加入了—NRK3301语音识别芯片,而语音识别芯片又可以分为离线语音芯片、在线语音芯片;在灯具上加入离线语音芯片,不需要通过APP、不需要联网,就可以实现语音控制开关,...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音识别芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-04-08 16:15:00
- 语音模块在智能语音台灯上的应用方案
- 台灯是我们比较常用的一种照明用品,传统的台灯都是手动控制的,通过手动按按键去进行操控台灯,而如今,科技水平不断地提升,人们的生活水平也得到提升,台灯从传统的手动按钮操控,“进化”到了如今的语音控制,这让人们享受到了更多的智能化生活。把语音控制和传统台灯结合之后,便是智能语音台灯,这一类台灯搭载了语音模块,语音模块赋予了台灯语音交互的功能,让我们可以通过语音来控制台灯,直接可以跟台灯“讲话”,用语言来控制灯光的开关、亮度、色温等操作。而一般的智能语音台灯搭载的都是离线语音模块,顾名思义,就是不需要联网、不需要App,直接就可以台灯产品进行对话操控,不受网络的影响,更加的便捷。而且在添加了语音控...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音模块 语音识别芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-03-18 15:00:00
- 智能家居全屋灯具语音识别芯片选型!
- 随着科技的发展和生活质量的提高,对于美好的居家生活,我们有了更多选择。智能产品已然成为一种潮流,各种各样的智能家电进入我们的生活,智能灯也不例外。智能灯具是智能家居中重要组成部分,智能语音灯,更是给生活带来便利和舒适。传统的灯具只具有手动调节功能,一般不具备人工交互功能,无法满足消费者对智能家居产品的强烈需求。因此很多灯具厂商为了满足市场需求,研发并生产出可以实现人工智能交互的智能语音灯。智能语音灯是区别于传统的可以用语音控制的灯。再细分为离线语音灯和在线语音灯。在线语音灯需要通过联网,可以进行简单的人机交互。而离线语音灯是指无需下载APP,不需要联网,通过芯片可以控制语音指令,来控制灯的状...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音识别芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-03-07 11:48:00
- 语音识别芯片在智能晾衣架上的应用
- 对于经常做家务的人来说,洗衣服晾衣服是个体力活。传统的晾衣架要么是固定的高度,挂衣服拿衣服非常不方便,即便是升降的晾衣架,也要人手动操作,无疑增加了主妇的工作量。而语音控制的智能升降晾衣架完全解决了这一问题,通过智能化的操作方式,让你可以很轻松的晾衣服、取衣服,不需要花费大量的时间在上面,并且提供的烘干功能,可以帮助你在阴天晾晒衣服,非常的方便省心。那么智能升降晾衣架为什么可以语音控制呢?很多晾衣架厂家都在晾衣机内置入强大的NRK220X离线智能语音芯片,是使用离线智能语音识别技术,这种形式的晾衣架无需通过网络,也不用借助其他任何辅助设备,只需要依靠简单的语音指令,就能轻松操控晾衣机,彻底解...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音识别芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-02-25 17:12:00
- NRK3301语音识别芯片在空调上的应用!
- 随着科技的发展以及智能AI的兴起,人们对语音交互体验的需求不断增长,现在的电器设备都在走向智能化,空调也不例外,它能听懂主人指挥的空调,你可以不用遥控器,语音就可以对空调进行控制。而空调实现语音控制功能的核心是加入了—NRK3301语音识别芯片,它是一款32位高性能、低成本语音识别IC,其具有识别精准、远场降噪等优势,最多可支持不超过100条离线指令;语音识别芯片就是能够语音识别,它能让机器听懂人类的语音,并且可以根据命令执行各种动作,如眨眼睛、动嘴巴(智能娃娃)。而语音识别芯片又可以分为离线语音芯片、在线语音芯片;在空调上加入离线语音芯片,不需要通过APP、不需要联网,就可以实现语音控制开...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 语音识别芯片 语音识别模块 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-17 17:07:00
- VT100语音识别模块(本地语音,无需联网)
- VT100语音识别模块--无需二次开发--无需更改原有的电路板设计,直接集成--可以用最快的速度让你的产品出货,无需漫长的开发等待这款语音识别模块,需要开发人员自备咪头和喇叭,不做赠送。本款模块可以根据功能需求定制,可提供技术支持。
- 所属专栏: 其他新品分享 标签: 语音识别,离线语音,语音识别模块 发帖人:IC小妹 发帖时间:2019-05-15 16:46:00
返回